This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010083:TPS23758RJJR

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398007/tida-010083-tps23758rjjr

器件型号:TIDA-010083

工具与软件:

您好!

 TIDA-010083是为5V 输出而设计的。 获得12V 1A 所需的设计更改是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要专门为此而设计的变压器、需要增加次级绕组的数量。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电路板的高度受限、您能否为我提供帮助、我需要具有反激式变压器 EP7类型或更小尺寸的12V 1A (13W)设计。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、您需要联系您的首选电感器/变压器制造商。 他们知道该怎么做。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、绝对! 我们会联系  变压器制造商、但我们需要您的支持 、因为我们共享了各种 设计计算工具、这些工具可以满足12V 1A 设计在电阻器、所需变压器电感等方面的变化、因此我们可以联系合适的制造商进行构建、并尝试各种产品!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需专用工具、器件特定信息包含在数据表中。 除此之外、它是一个标准反激式设计、您可以使用自己喜欢的工具。 我为这个 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 推荐 PowerStage Designer

    此致、

    Steffen