This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:您已达到并发设备访问限制。 尝试使用相同访问密钥连接的设备太多。

Guru**** 2589580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396708/pspice-for-ti-you-have-reached-the-concurrent-device-access-limit-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我无法再将 PSpice for TI 安装到我新的笔记本电脑上、因此收到此错误消息。

要将许可证从旧笔记本电脑迁移到新笔记本电脑、我需要做什么?

BR、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    这是在工作中。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    这 已经完成了。 请尝试重新安装。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JC、它现在可以工作了!