This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01541:适用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TIDA-01541, TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396948/tida-01541-high-bandwidth-phase-current-and-dc-link-voltage-sensing-reference-design-for-three-phase-inverters

器件型号:TIDA-01541
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、REF5030、、 TIDA-00366

工具与软件:

主题:需要有关 ADC 电路的基准电压和失调电压选择的阐释

大家好!

在查看一些与 ADC 电路相关的设计时、我在选择基准电压和准确读取交流信号所需的失调电压方面遇到了一些困惑。 请你澄清这一问题。

第一个基准 [LAUNCHXL-F28379D 概述用户指南(修订版 C)]中所述、REF5030稳压器用于将基准电压 Vrefa 和 Vrefb 设置为3伏、从而使 ADC 读数范围为0至3伏。 因此、交流信号需要偏移1.5伏、才能使其在该范围内居中。

另一方面、 第二个参考 [TI 参考设计:TIDA-01541]是一款适用于三相逆变器的高带宽相电流和直流链路电压检测参考设计、使用具有1.65伏偏移的3.3伏基准电压、尽管 LAUNCHXL-F28379D 的 ADC 读数范围保持为0至3伏。

我的问题是:

  1. 当 ADC 范围为0至3伏时、为什么要使用偏移为1.65伏的3.3伏基准电压?
  2. 此选择是否受特定设计注意事项或性能改进(例如提高信噪比)的影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelhamid:

    非常感谢您提出问题。

    不同的基准电压可能存在误差。 您可能已经注意到、该参考设计来自于早期的 TIDA-00366、它可与 LAUNCHXL-F280027配合使用;LAUNCHXL-F280027 确实使用 3.3V 的 ADC 基准电压。 总之、我们仍在尝试连接到作者以进行确认。

    如果您要进行应用设计、最好避免这种差异。

    此致、

    Jerome Shan