This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01632:AoA 定位精度

Guru**** 2590570 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01632, TIDA-020032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1394822/tida-01632-aoa-positioning-accuracy

器件型号:TIDA-01632

工具与软件:

与之相关的人员、

我有一位客户目前对高精度定位解决方案感兴趣。  他们正在寻找 GNSS+RTK 模块、但可能不需要 这样  高精度、因此需要接近~1m 的精度。   

我注意到 TIDA-01632概述了使用 BLE 5.1 AoA 进行定位、但我不知道它的准确度是多少、因为文档中似乎没有概述这一点。

请告诉我、或者如果您有任何其他建议、

谢谢!

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFefas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthew、

    我建议分享本应用手册、其中我们使用双偶极天线的不同设置进行了一些测量、还进行了一些简单的线性补偿以获得一些精度测量。 这与 TIDA-01632和 TIDA-020032中使用的天线设计相同

    https://www.ti.com/lit/an/tida029a/tida029a.pdf?ts = 1722520412085&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC2642R-Q1

    谢谢!
    Donovan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donovan:

    我很感激你的回复,并将分享这个!  我只想确认、这种将 BLE 用于 AoA 的方法将只通过角度测量定位、但从功能上不指示距离。  我的理解是否正确?

    谢谢!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthew、

    正确。 您可以使用 RSSI 或某种形式的飞行时间进行距离测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donovan:

    谢谢你。  至于 RSSI 与 ToF、如果它们为~100m 远的器件寻求~1m 的精度、那么 RSSI 实际上是否可行?  这就是他们预计使用的指标、但根据我对 CC2340数据表的理解、RSSI 精度为+-4dB、似乎远远高于他们所需的精度。

    您是否有类似的 TOF/RSSI 精度测量应用手册?  两者中的误差可能估计出总体误差。  由于精度的原因、我只需要担心如何使用 RSSI、ToF 则需要在外部应用。

    请告诉我、

    谢谢!

    Matthew