This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1387325/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

尊敬的先生/女士、

我是来自 Honeywell , Madurai ,印度,

我在 Honeywell 的仿真团队工作。

当我尝试从 TI 网页下载 PSPICE 时、没有进行下载、或者我没有收到 TI 发送的关于下载 PSpice 软件的任何电子邮件。

它将在"个人详细信息表"中停止。

请您在这方面尽快帮助我。

如果您需要任何其他详细信息、请告知我。

谢谢、此致

高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    通过 PSpice 页面更新地址有时无法正常工作。

    尝试一下:

    直接登录 TI.com (不是从 pspice 注册页面登录)。
    转至"帐户->个人信息"并填写缺失的信息
    注销
    请访问 pspice 注册页面并再次申请

    如果这不起作用、请告诉我、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在下载 PSpice for TI 时也遇到问题。

    我已经尝试了,当你退出,登录,并重试下载,但每次我有更新 profil 页面. 我在更新我的个人资料时到达了"成功"步骤、然后什么也没发生。

    如何获得此类工具?

    此致、

    Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、您好!

    您会给我发送私人消息吗? 我有一些问题。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉这么晚才回复、

    这也不起作用,它不是保存时,我把信息保存在个人页面也.

    请在这方面帮助我、如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

    谢谢、此致

    高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prem:

    请让我保持沉默。

    谢谢!

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC Zhu:

    感谢您的快速回复。

    很抱歉这么晚才回复、

    很抱歉、我不明白您的消息"请让我来"

    您能否提供您的电子邮件 ID?

    如果您需要任何其他详细信息、请告知我。

    谢谢、此致

    高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    私人消息。 该论坛支持它。

    -jc.