This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE for TI 安装失败

Guru**** 2594380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396889/pspice-for-ti-failed-install-for-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、  

我已尝试多次安装 PSPICE for TI、但每次都遇到同样的错误。 发生错误后、它会在点击"确定"后立即关闭安装、并且软件永远不会安装。

我们已确保 Cadence 网站可以通过防火墙访问、并且仍然存在问题。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    请尝试以下操作:

    1. 创建一个名为"CDS_LIC_QA_TEST"的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:

    2. 关闭并启动 PSpice for TI、然后运行仿真。 文件将被创建。 看到错误后、立即关闭工具。
    3. 现在、您可以将环境变量重命名为其他变量或只是将其删除、以便日志文件不会不断增加。
    4. 在此处发布 LicLog.txt 文件

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    上面提到的问题是、根据上面显示的屏幕截图、我甚至无法安装 TI 的 PSPICE。 该屏幕截图是在我浏览安装管理器后、我看到一个对话框、说明错误、然后整个安装程序关闭、从不安装。 您有其他建议吗?

    此致、

    -Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    抱歉。 在第2步中、请尝试改用运行安装程序。

    这是针对安装和启动问题的标准调试。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您是否也会共享此文件? 您可以通过 PM 发送它。

    %appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    它在尝试执行安装后也无法正常工作。 我已将应用数据文件发送给您。

    谢谢!

    -Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    它不应该"工作"、它只是一个生成一些调试信息的过程。

    总之、您共享的日志文件显示安装程序无法访问 https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    请让您的 IT 支持团队检查此问题。

    谢谢!

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已尝试在防火墙/网络外部安装、但仍无法访问正在使用的网站。

    我们的 IT 支持:

    我们在网络外部的 iPhone 公司上连接到互联网时尝试了安装、但仍然失败。 这证明了网络和防火墙不是问题、因为 iPhone 直接通过 Verizon 手机连接。

     但是、在我们这么做之前、我已经在几周前让防火墙允许将其列出、但仍然有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    您是否通过使用此新方法查看了日志文件? 它是否也具有以下功能?

    2024年8月6日星期二上午8:14:42消息:无法访问安装所需的 URL。 检查 URL 是否可访问、然后重试。
    网址: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    -jc.