This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:有关 TIDA-00792的一些问题。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1397587/tida-00792-some-questions-about-tida-00792

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我的客户希望在7节串联应用的参考设计中将 BQ78940替换为 BQ78930。

请帮助澄清以下问题。

  1. 请为 BQ76930提供 ESD 保护电路。 开发该 IC 后、在50个周期后、上五个电芯和下五个电芯之间存在电压不平衡问题。 可能的原因是什么?  
  2. 当 BQ76930和 BQ78350都处于睡眠模式时、C 和 D_FET 是否可以保持导通状态? 此外、当 AFE 和测量仪表进入睡眠模式时、功耗是否可以低于500 µA?
  3. 能否将 DISP 引脚配置为在设置为按钮时在 LED 上显示相应的 SOC? 如果是、我可以使用此按钮唤醒测量仪表和 AFE 吗?

      

    4.当 BQ76930和 BQ78350都处于睡眠模式时、哪些行为可以唤醒 BQ78350? Rsen 检测到电流后是否唤醒?

    5. LED 1~5显示状态是否可以自定义?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:您是否想了解芯片上的内部 ESD 保护?

    #2:您可以使用 FET 选项控制电量监测计是否关闭充电 FET。 请参阅 TRM 8.3.1的第一个表"操作"。 睡眠电流典型值< 500uA 平均值。 请注意、这不是恒定电流、但可能会周期性地上升。

    #3:请参阅 TRM, 13.2.1关于显示器激活。 一个模式是/DISP =低电平达<LED 保持时间、这看起来像您所需要的。 必要时、电量监测计和 AFE 自动唤醒(如果处于睡眠状态)。 如果处于 SHUTDOWN 模式、则需要按照8.4中的说明在 AFE 上施加唤醒电压

    #4:监测计定期唤醒(睡眠测量时间)并满足 TRM 8.3.1状态"退出"中的条件。

    #5:TRM 13.4中列出了所有配置选项   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    对于问题1、  

    我需要您的帮助、为 BQ76930推荐了一个外部 ESD 保护电路

    对于问题3、

    一个模式是/DISP =低电平达<LED 保持时间、这看起来像您所需要的。 必要时、电量监测计和 AFE 自动唤醒(如果处于睡眠状态)。  

    =>在 TRM 或其他地方可以在哪里找到此描述?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:此应用中哪些引脚会受到潜在的 ESD 事件的影响?

    #3:信息在 TRM 中、13.2.1:它说明了您必须将/DISP 拉低以达到 LED 保持时间和其他要求、具体取决于所选选项(如 LEDR 或 LEDCHG)。 有关所有可用选项的详细信息、请参见第13.2章。 8.3说明了进入和退出 SLEEP 模式的要求。