This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 卡在库下载位置

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389461/pspice-for-ti-pspice-stuck-at-library-download

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、我尝试在 MacOS 的 Wine 上安装 PSpice-for-TI、但我始终无法在库下载屏幕上找到答案。 我的计算机和 pcb.cadence.com 之间似乎存在网络问题。 我运行 Wireshark 监视器、看到 TLS 握手失败、原因未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cdsPSpiceNetworkStatus.txt:

    PSpice for TI 安装程序访问互联网以下载并安装各种软件包。 启动安装程序之前、请确保满足以下条件:
    1.互联网连接可用
    2.已启用安全协议 TLS 1.2
    3.系统可以访问以下端点或资源位置:
    a. pcb.cadence.com/startPages
    b. software-dl.ti.com/pspice
    c. cdsplicwc.cadence.com/chws
    如果需要代理凭据才能访问 Internet、请在安装程序发出请求时提供相同的凭据。


    2024年7月19日星期五上午11:46:09:***** 连接状态检查*****
    2024年7月19日星期五上午11:46:09:互联网连接:可用(通过)
    2024年7月19日星期五上午11:46:09:安全协议 TLS 1.2:可用。 如果 PSpice for TI 安装失败、请取消阻止 TLS 1.2
    2024年7月19日星期五上午11:46:14:代理测试:不需要代理凭证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    如果 TLS1.2被阻止、请咨询您的 IT 部门。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会在日志中发现一些奇怪的事情,似乎应用程序找不到活动的网卡。

    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)在 product_key 流中设置的许可错误/警告
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)操作代码为1
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL) cdsVbliValidateLicense 尝试0/3.
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP) MFP 版本:(22.01-d007)
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)获取调用了 upOnly"的硬件地址
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)用户具有权利类型:商业
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)设置 LastErrCode:0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)设置 LastErrCode:0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)硬件地址:
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=0 addlen=0 type=24 status=1 len=448 index=1 flags=180 connType=1 tunType=0 name={00000001-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过查找
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=0 addlen=0 type=1 status=2 len=448 index=2 flags=0 connType=1 tunType=0 name={00000002-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过、但未启动
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=0 addlen=0 type=1 status=2 len=448 index=3 flags=0 connType=1 tunType=0 name={00000003-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过、但未启动
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)设置 LastErrCode:0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=a8a159508931 addlen=6 type=6 status=2 len=448 index=4 flags=0 connType=1 tunType=0 name={00000004-0000-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)设置 LastErrCode:0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过、但未启动
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=a8a159508933 addlen=6 type=6 status=2 len=448 index=5 flags=0 connType=1 tunType=0 name={00000005-0000-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过、但未启动
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=b8098a514990 addlen=6 type=6 status=1 len=448 index=6 flags=80 connType=1 tunType=0 name={00000006-0000-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)友好名称:EN2.
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:Mac=a098a514990 addlen=6 type=6 status=1 len=448 index=7 flags=0 connType=1 tunType=0 name={00000007-0000-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)友好名称:p2p0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=de42552fde10 addlen=6 type=6 status=1 len=448 index=8 flags=100 connType=1 tunType=0 name={00000008-0000-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)友好名称:awdl0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=de42552fde10 addlen=6 type=6 status=1 len=448 index=9 flags=100 connType=1 tunType=0 name={00000009-0000-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)友好名称:llw0
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=0 addlen=0 type=1 status=1 len=448 index=10 flags=100 connType=1 tunType=0 name={0000000A-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过错误类型1
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=0 addlen=0 type=1 status=1 len=448 index=11 flags=100 connType=1 tunType=0 name={0000000B-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过错误类型1
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:mac=0 addlen=0 type=1 status=1 len=448 index=12 flags=100 connType=1 tunType=0 name={0000000C-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过错误类型1
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:Mac=0 addlen=0 type=1 status=1 len=448 index=13 flags=100 connType=1 tunType=0 name={0000000D-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过错误类型1
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)检查:Mac=0 addlen=0 type=1 status=1 len=448 index=14 flags=100 connType=1 tunType=0 name={0000000E-0000-0000-0000-4E6574446576}
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)跳过错误类型1
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):(MFP)硬件地址结束
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-36):未找到主适配器、设置为第一个未跳过的适配器
    2024年07月20日20:21:30 (pid-32-324):(VBL)从注册表检索时间戳。 时间戳值为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    您是否会通过 PM 向我发送整个文件?

    谢谢!

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    您是否已将日志文件发送给我? 从您上面发布的内容来看、可能是硬件信息未被检索到。 这是 PSpice for TI 识别唯一机器所必需的(最多可同时使用3台机器)。 如果是 VM、则可能需要启用 BIOS 信息传递。

    -jc.