This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:LMG3411R150的 SPICE 模型要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399553/lmg3411r150-requirement-of-spice-model-for-lmg3411r150

器件型号:LMG3411R150

工具与软件:

我想使用 LMG3411R150 GaN 开关的 SPICE 模型进行仿真。 如果你能提供相同的,这将是非常有帮助的。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的大多数器件都可以使用 PSpice 模型、这些模型可以转换为与其他 SPICE 建模软件(例如 LTspice)配合使用。

    对于该器件、我们目前还没有 SPICE 模型、但正在努力为我们的所有器件完成测试。 不过、我们确实有 LMG3410R150的 SPICE 模型 、可以用作几乎相同的替代品。

    LMG341之间的差异 0  和 LMG341 1.  锁存与逐周期过流保护、其他一切都是相同的。  

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将尝试使用这个模型进行仿真。