This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:LMG3422R030的 SPICE 模型要求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399561/lmg3422r030-requirement-of-spice-model-for-lmg3422r030

器件型号:LMG3422R030

工具与软件:

我想使用 LMG3422R030的 SPICE 模型、如果有人可以的话、会很有帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的大多数器件都可以使用 PSpice 模型、这些模型可以转换为与其他 SPICE 建模软件(例如 LTspice)配合使用。

    对于每一个器件、您都可以查看"设计工具与仿真部分"来查找模型。 此器件的链接如下: LMG3422R030 PSpice

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助