This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:Simplis 中的仿真错误

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398814/tps560430-simulation-error-in-simplis

器件型号:TPS560430

工具与软件:

您好!

我正在尝试运行 TPS560430Y_TRANS 的仿真。 我收到此错误消息


照射行程期间发现错误。 模拟已中止

***错误***参数表达式'rvtoi_hs/pk2vl'中的错误(行参考:TPS560430Y_TRANS.lib、441)
对参数"rvtoi_hs"的非法正向引用

我正在使用 Simplis/Simetrix。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    TI 的模型仅支持使用 PSPICE for TI。 请 下载 PSPICE for TI 以运行我们的 PSPICE 模型。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速看了一下模型。  的。 包含违规表达式的参数块在定义其他参数之前会引用这些参数。  

    Re -排列参数的文本以避免前向引用解决了这个问题。   


    应该在模型中修复此问题、以避免这种可移植性问题。

    请注意、并非所有客户都希望使用 PSPICE for TI、因此我们需要更好地确保模型具有便携性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将让团队了解此反馈、并了解可以采取哪些措施 来更新此模型。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    附件是在 Simplis 中工作的修改模型(感谢 Antenna_Head 的帮助)。
    现在面临的挑战在于仿真时间。  Eric 正在尝试运行 Monte Carlo 分析、但每次运行大约需要6分钟。

    e2e.ti.com/.../TPS560430Y_5F00_TRANS.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    这可能是由于我们的 PSPICE 模型并非设计为在 SIMPLIS 中运行、并且通常需要很长时间才能在 PSPICE for TI 上进行仿真。 您可以尝试导入 TINA 文件、但可能需要 减少 simplis 仿真选项卡中的仿真步骤。

    谢谢!

    Joshua Austria.