This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:向 PSpice for TI 添加 ISOM8110模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1397041/pspice-for-ti-adding-isom8110-model-to-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:ISOM8110

工具与软件:

TI 专家-我正在寻求有关将 ISOM8110 pspice 模型添加到 PSpice for TI 的帮助。 我已经从产品页面下载了模型。 如果有任何帮助都会非常感谢! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    我很高兴看到您使用的是我们的 ISOM8110模型。 为了方便起见、我们将常见问题解答汇总在一起、以解决该问题。 请给我一天的时间来完成这篇文章,你可以成为第一个尝试教程。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    这是常见问题解答。 如果您有任何问题、请尝试一下让我知道。

    (+)[常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:向 PSPICE 添加库-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢您、先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我收到警告(ORCAP-2445):实例 U2:Schematic1、Page1、未在已配置的库中找到。 U2是 ISOM8110。 您能向我指出正确的方向吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我们额外的24小时来回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    库文件和符号应显示在库列表中、如步骤5所示。 您是否看到器件显示在库对话框中?