This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:交流/直流实验室测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399639/tida-010933-ac-dc-lab-test

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

感谢团队创造如此优秀的参考设计。

根据工程设计参数、

我看到 TIDA-010933.3的输入电压为 Vin 110~240VAC 和48Vout。

但在查看了软件用户指南后、我看不到任何测试实验室会做这些工作。
您是否已经实际设计和测试了此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件设计的目的是支持直流/交流和交流/直流转换。 但我们从未测试过交流/直流功率流。  

    输入直流/直流级和图腾柱交流/直流级应支持电流而不进行任何更改、但 需要在 CLLLC 中重新配置同步整流:

    1.次级电流检测的比较器需要重新配置、以使用 CS_CLLLC_PRI 信号、而不是 CS_CLLLC_SEC  

    2. LLC1 (EPWM5)和 LLC2 (EPWM5)  ePWM 的数字比较模块应配置为在 TRIP 12上跳闸、 在初级侧没有电流时停止同步整流。 请参阅 LLCSR PWM 模块配置作为参考。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、此致、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    而且、在直流/直流升压器件中、这里似乎没有设置输入功率限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在直流/直流升压中、功率主要受电感器的饱和电流限制、因此输入电流限制在14A 左右。

    如果您需要更大的功率、可以尝试将 Fsw 略增加(300kHz)并焊接 VER2923-153KL 电感器、但损耗将增加。