This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10651:原理图相关问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398969/pmp10651-question-regarding-the-schematic

器件型号:PMP10651

工具与软件:

您好、E2E 专家、  

上帝日。

我想在红色圆圈部分中提到这个额外的旁路电容器。 线性稳压器的负载能力是否小? 此外,我是否可以理解,必须在磁珠后有反馈,这意味着磁珠必须准确地添加在蓝色箭头的位置?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS7A470X LDO、它至少需要10uf 作为 COUT 以确保稳定性。 如果您需要在该电压轨上实现更好的瞬态响应、则需要更多的 Cout。

    我画出了带有第二级滤波器的 LMZ1701。 请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samad、

    你好。

    最终必须供应的 IC 需要非常大的容量(1000uF)。 但是、LMZ 等降压转换器的输出电容器容量有限。 (数据表中也有说明)此降压转换器也受 WEBENCH 支持、因此在典型环境中、设置输出电压或获取输出电容器都很容易使用。 然而、我询问了 LDO 使其能够满足我需要的条件(1000 uF)的可能性、这是可能的吗?

    000uF 条件太苛刻、因此至少470uF 就可以。 这意味着较大的 LDO 输出电容器会干扰或破坏降压锥体的运行。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、CSC、

    该降压模块上 Cout 的限制不是由拓扑造成的、而是因为它具有可选择的内部补偿、可在转换器的特定带宽内提供稳定性。 在降压电源上、尤其是在较小的 Vout 下、常见于1000uf。 我建议您采用更多的分立式解决方案、并使用可提供外部补偿的转换器/控制器。

    谢谢。