This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:增大输出电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30092, PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398504/pmp8740-increasing-the-output-voltage

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:PMP30092、、 UCC28950

工具与软件:

您好!

需要帮助来弹劾以下要求。 对于参考板、我看到了 可以提供所需输出的 PMP8740。 能否将输出电压更改为100Vdc?它是否可以进行编程控制? 为了获得所需的输出电压、我还需要进行哪些其他更改? 其次、我不需要 LCD 和按钮、因为这将是一个没有电池充电要求的常规 AC-DC 电源... 此外、我相信、借助 PMP30092 参考设计、同样的 PFC 可用于生成24VDC、此外、借助该器件的降压稳压器、还可以访问更多电压分支。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    PMP8740是一款可变输出电压电池充电器;输出电压范围为0 - 32V、最大电流为62.5A。

    要获得100V 输出、需要在次级侧部分重新设计它、因此您需要新的变压器、同步 FET、钳位网络、电解电容器、浪涌电流(热插拔)电路额定值以及环路补偿无源器件微调。

    在方框图中、您计划更换 PMP8740中使用的相移全桥直流/直流转换器、尽管可行、LLC 覆盖1.8kW 的拓扑可能并不是最佳拓扑。 TI.com 上有一个由数字控制 C2000驱动的1kW LLC 示例:

    https://www.ti.com/tool/PMP41081

    我敢肯定、这样可以将输出功率提高到1.8kW、但需要付出很大的努力、所以我会坚持使用相移全桥。

    关于低电压输出、PMP30092是一种很好的选择、它可以提供隔离式24V 输出、后跟降压转换器。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际情况是 、最初我将使用 LLC、但后来发现首选超过1KW 的 PSFB、因此我将参考  PMP8740来使用 PSFB。 我当时正在尝试了解将输出电压增加到100V 时相关的变化。 其设计中还包含 MCU、即如何控制 OV 和 OC。

    对于 PMP30092、我曾考虑使用与 PMP8740相同的 PFC 电路、并采用其400VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    我还认为、针对这种功率级别、选择 PSFB 是一个不错的选择。

    此直流/直流级所需的更改可以通过使用 UCC28950 Excel 计算工具(可在此部件的产品页面上获得)进行计算。

    至于 PFC 级、它提供2kW 的输入电压范围为184V 至265V;在低至90VAC 时、则限制为1kW...1.1kW、因此可能需要检查电感器是否也可以支持电流以及 MOSFET 和二极管。

    此致、

    Roberto