This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:AMC3330DWE 问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399388/tida-010232-amc3330dwe-question-on

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

您好!

在 TIDA 原理图上:

运算放大器的+上有串联电阻器、而运算放大器输入端没有电阻器。 这样可以吗?

另外、AMC3330DWE 是否具有1500Vrms 等效值? 那么、具有直流/直流转换器的隔离式运算放大器呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的咨询。
    可以、由于 INN 直接连接到接地基准(在本例中为 PE)、因此可以 以单端方式实现 RC 滤波器。

    否、没有任何采用直流/直流的1500Vrms 隔离式放大器。  

    此致、
    Andreas