This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:最新固件

Guru**** 2930330 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389191/pmp41042-newest-firmware

器件型号:PMP41042

工具与软件:

尊敬的团队:

正如我们之前收到的、我们在尝试为 PMP41042参考设计获取可正常使用的更新固件、但固件仍在工作、甚至无法开箱即用编译。 Stefan 给我们发送了一个链接、询问我们是否是最初收到的软件、但我们必须申请访问该软件才能查看。 上周、我们收到了 TI 客户支持中心发送的一封经 Rolando Verfloor 批准的电子邮件、其中表示我们应收到一封包含更多信息的电子邮件、但自此我们尚未收到客户反馈。 此外、TI 网站中的安全资源页面似乎存在问题、因为当我查看该页面时、会弹出一个提示、指出该页面不提供首选语言版本(请参阅下图)。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    来自 C2000团队的 TI 专家将向您发送最新的代码链接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新固件将在两周内随 C2000 DP SDK 版本一起发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、我可以询问最新状态吗? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是 新的5.03吗、它发布了吗? 我四处浏览时找不到发布日期。 您能告诉我在哪里可以看到日期吗?