This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:UCC256403

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1392053/pmp40766-ucc256403

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件:TL103W

工具与软件:

您好!

我想了解 CC 和 CV 在本参考设计中是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jilna:

    TL103W 具有内部2.5V 基准。 CV 环路使用该引脚设置电压调节点以及由 R62、R65、R64和 R63构成的 FB 分压器。 偏置 TL103W 需要 R56。 电流环路的基准电压由来自2.5V 基准(R57、R58、R59)的电阻分压器形成。 等于1.75V。 Iout = IREF /(CS_GAIN * Risense)设置输出电流。  

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本杰明。