This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:使用相同产品代码的器件太多

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398422/pspice-for-ti-too-many-devices-using-the-same-product-code

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好!

我必须在公司内多次切换计算机、并在每台计算机上安装了 PSPICE for TI。

现在、一个产品代码似乎已经达到了3个器件的极限值。 您能否禁用所有现有器件、以便我可以在新计算机上安装 PSPICE for TI?

非常感谢您的帮助。

此致、

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    这是在工作中。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    这已经完成了。 请尝试重新安装。

    -jc.