This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:输入过压放大器;欠压关断

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399703/pmp40766-input-over-voltage-under-voltage-shutdown

器件型号:PMP40766
Thread 中讨论的其他器件: UCC256403

工具与软件:

您好!

我们正在研发1200W EV 充电器(58V、20A)。

我们为 PFC 选择了 UCC28180DR、为 LLC 选择了 UCC256403、另外我们参考的是 PMP40766参考设计。  

在此设计中、我们希望实施输入过压和欠压关断。 为此、我们计划下拉 UCC28180DR 的 VSENSE 引脚。 这是正确的方式还是其他任何方式来实现这些关断功能?

此外、如果下拉 VSENSE 引脚、PFC 输出电压将降至输入峰值电压。 我的理解是否正确?

此致、

Jilna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jilna:

    是的、您可以下拉 VSENSE 以关闭 PWM、或者您可以下拉 ICOMP。 您的理解是正确的、Vout 等于 Vin 的峰值。

    此致、

    Bosheng