This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:软启动问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399785/tps62097-soft-start-issue

器件型号:TPS62097

工具与软件:

您好、TI 团队:

我将300uF 电容器连接到 SS/TR 引脚、以获得大约30秒的电压斜升时间。 但是、当我关闭器件时、电容器放电和重新开启器件需要很长时间、我没有得到30秒的电压斜升时间。 是否有安全的设计实践可以使电容器在40秒内放电而不损坏降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TPS62097的 SS 引脚将无法从300uF 释放高电流。  您必须添加一个外部 FET 来将300 μ F 电容器放电至 GND。 TPS62097的 EN 信号可用于打开和关闭此 FET。 当电容器中的放电电流大于 FET 的额定电流时、可能必须检查是否还需要与 FET 串联任何电阻。

    此致、

    Varun