This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22087:要更改的元件以转换为12V 15A

Guru**** 2942490 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22087, PMP21251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399029/pmp22087-components-to-change-to-convert-to-12v-15a

器件型号:PMP22087
主题中讨论的其他器件: PMP21251

工具与软件:

您好!

我是否可以 使用 760895631 变压器将 PMP22087设计转换为输出12V 15A? 是否有任何点或元件需要根据所需的输出进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    实际上、还有另一个非常接近您所要循环的设计、即760895631采用的原始设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP21251

    您可以仅使用 PMP21251作为参考。

    此致、

    Sheng-Yang Yu