This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21781:PMP21781/LM5155x 开关输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51551, PMP21781, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400677/pmp21781-pmp21781-lm5155x-switching-output

器件型号:PMP21781
主题中讨论的其他器件: LM5155、LM51551

工具与软件:

大家好、我希望你们做得好、

我有一个问题涉及使用 LM5155x 的应用、其配置与 PMP21781参考设计类似。

规格:

  • 输入:6-8.8V (参考设计列出18V)
  • 可调节输出:30-100V
  • 额定电流:100mA (参考设计在85mA 上列出并测试了)

问题:

  1. 采用此配置的 LM5155x 时、此输入电压范围和输出电流是否可行? 如果是、那么需要进行哪些更改来满足我的100mA 电流要求?

  2. 此设计的主要目的是将输出用作 PWM 信号、周期为20ms (50Hz)、脉冲宽度约为450μs。 鉴于这些规格、您是否可以预见此应用中 LM5155x 的开关行为或性能会有任何问题? 理想情况下、该信号将由低侧 FET 驱动。   

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、PMP21781对您来说是个很好的开始;我还建议在 LM5155计算器中输入您的设计参数、以帮助完成建议的更改。 控制器可以支持6V 输入。  

    https://www.ti.com/product/LM5155-Q1?dcmp=dsproject&hqs=#design-tools-simulation

    测试报告没有显示任何有关 Vadjust 变化时 VOUT 转换速度的波形;但是、我建议尝试使用 LM51551产品页面中的 PSPICE 模型进行仿真、以便深入了解此性能。