This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:UCC28730

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1399726/ucc28730-ucc28730

器件型号:UCC28730

工具与软件:

大家好!

我将尝试在 PSpice 中模拟上述反激式控制器。 但是、由于一些未知原因、我没有获得所需的输出。

我在 TI 的网站上找到了上述电路、它是我要用来作为参考的电路。

该电路是我在 PSpice 中设计的电路。 当我对它进行仿真时、我将在输出中得到19纳伏。 除 HV 引脚外的所有引脚均为~0伏。 我还检查了 MOSFET 的栅极-源极电压、它也是~0v!

有人能帮忙吗?

谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devashish:

    感谢您联系我们。

    请查看随附的 UCC28730的有效 PSPICE 文件。 您将需要根据您的运行条件修改此值。

    此致、

    Harishe2e.ti.com/.../1106.UCC28730_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    首先、感谢回复和文件。

    我目前正在使用 PSpice for TI 进行仿真活动。

    我使用了您提供的文件、但遗憾的是、我在尝试运行仿真时遇到了一个问题。 我收到错误"1条轨迹中有1条不存在"

    我可以采取什么措施来消除此误差并获得适当的输出?

    谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devashish:

    请通读错误、这是一个常见警告、需要在设计上添加/删除某些标记。 这样就可以解决这个问题。 请在 PSPICE 常见警告中搜索此内容。

    此致、

    Harish