This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:有没有可以在 MacOS 上运行的模拟仿真工具? (#39;TINA'或`PSpice-for-TI`)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400170/tina-ti-is-there-a-analog-simulation-tool-can-run-on-macos-tina-or-pspice-for-ti

器件型号:Tina-TI

工具与软件:

大家好、我在这里有两个问题、

1) 1) TINA 或 PSPICE-FOR_TI 能否在 MacOS 上运行?

2)如果没有、这里是否有任何工具支持 TI 的 MacOS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fei:

    没有适用于这些应用的 macOS 本机版本。 您可以尝试一些虚拟工具。

    谢谢!
    JC