This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:图腾柱 PFC 6.6kW 效率怀疑

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401328/pmp22650-totem-pole-pfc-6-6-kw-efficiency-doubt

器件型号:PMP22650

工具与软件:

我将使用 PMP22650 SIMPLIS 仿真文件作为我的3.3kW OBC 设计的参考设计。 但我发现图腾柱 PFC 的高频桥臂中的损耗很高、因为效率较低(声称 PFC 级的效率为98.5%)。 请帮助我们找出问题。 我附上了 PMP22650图腾柱 PFC 的仿真效率报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上的测试报告列出了 PFC 的测量效率。 Simplis 模型是基于计算得出的估计值。 此错误的根本原因未知、目前未计划采取任何措施来解决此问题。 然而、这很可能是由于设计中对最坏情况下的损耗机制与实验室中的标称条件建模。