This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:C2000实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FOR-TI)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400397/pspice-for-ti-adc-input-circuit-evaluation-for-c2000-real-time-mcus-using-pspice-for-ti

工具与软件:

我在模拟此电路、但我有一个问题。 如何计算 Tdischarge?  



www.ti.com/.../spracy9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    在这种情况下、Tdischarge 被定义为分段线性函数、该函数在99%的采样持续时间内处于低电平、然后在采样周期结束时变为高电平2ns、以模拟"复位"(将所有信号/电荷短接至地)。 实际上、这种对地放电并不真正存在、它已被纳入模型以用于评估/仿真目的。 在仿真中、有一个从 n-3开始的等效2ns 脉冲(其中 n 是触发周期/采样率的总长度)。

    如果这有助于您推进电路仿真工作、或者有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Zackary Fleenor