This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:缺少代码/文档和放大器;连接到网格

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400816/tida-010938-missing-codes-documents-connecting-to-grid

器件型号:TIDA-010938

工具与软件:

1.是否会有更多的软件和文档更新? 报告这些代码/文档的客户缺失

- 有状态机,但在状态机部分没有代码
- MPPT 代码存在,但没有文档说明如何使用它。

2.如何测量均方根电压、均方根电流和频率? 无法在 CCS 中进行观察。 也未定义变量。

3.如何"同步逆变器到输入 AC"? 如何将 TIDA-01098的输出与电网传入电源结合到房屋(负载)? (例如、TIDA-01098在房屋消耗8KW 时提供5KW 电源和电网提供3KW 电源)

.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eddie、  

    感谢您的问题。 客户是否已从 SDK 下载最新代码?

    1.-您能详细说明一下您提到的哪些章节吗? 在函数 A1中、您将发现 stringINV_test 正在运行。  

    -在软件用户指南中,有在实验3、10和11中使用 MPPT 测试硬件的详细说明。 此外、设计指南很快将会更新、其中将包含有关 MPPT 的更多信息。  

    2.要绘制波形图、可以按照软件用户指南3.1.2.4构建、加载和调试固件一节中所述的步骤操作。 在直流/交流转换器的各个实验中、您可以找到可以绘制的变量。 这包括电网电压、电网电流和频率。  

    3. TIDA-010938  也通过 PLL 与电网连接时进行了测试、该 PLL 有助于与电网频率同步。  

    此致、

    Veda