This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:T1、T2、T3和 L18所需的其他固件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401146/pmp22650-additional-infirmation-needed-for-t1-t2-t3-and-l18

器件型号:PMP22650

工具与软件:

     (E2E 博文的另一个问题  : PMP22650:您能提供 T2 T3 L16, L17规范吗? )

你(们)好  

客户询问以下信息、我们是否可以提供任何信息。 谢谢!  

  T1 T2   T3. L18
电源环路电感 16 μ H 6 μ H 6 μ H 77 μ H
AE        
Np (PRI 匝数)        
NS (次级匝数)   X X  
PRI 电压   X X  
次级电压   X X  
Pri AWG        
SEC AWG   X X  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    遗憾的是、我们在数据表中分享的内容以外的详细信息是磁性元件供应商专有的。 当然、我们可以将此类信息的磁体供应商联系信息告知您。 请告诉我、我可以通过 e2e 沟通与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darwin、

    是的、请帮助通过 e2e 消息与我联系。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了一个朋友请求、我们可以离线讨论。 谢谢!