This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:启动后不生成 PWM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398922/ucc28740-q1-no-pwm-generation-after-starting-up

器件型号:UCC28740-Q1

工具与软件:

我正在使用 UCC28740-Q1设计一款反激式器件。  

此 IC 包括 HV 引脚、用于提供在启动期间为 IC 的 VDD 充电的路径。 但是、在对 VDD 引脚充电至导通电平(CH2达到21V)后、我仍然看不到生成的任何 PWM 脉冲。  

可能会出现什么问题? 可能的任何保护?  

CH1 = VGS、CH2 = VDD、CH3 = VHV、CH4 = VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何敏堂

    -首先,请分享原理图和变压器参数。

    -Secondly,请在示波器中显示以下波形:(GND-GND) VDD、 (DRV-GND)、  时间刻度为~10us/div 的(CS-GND)、因此我可以检查 DRV 脉冲以及 VS 和 CS、以检查是否存在任何故障。 将触发器开启(UVLO_GND)通道、上升 VDD (21V)

    -根据(UVLO-GND)波形,控制器处于故障模式(在 VDD 开关之间上升和下降),所以我们需要检查触发了什么故障,并查看原理图,将故障与原理图中的任何组件故障或错误联系起来。

    -最后、当(PWM-GND)达到 UVLO_ON (21V)时、控制器始终在(DRV-GND)处发送3个 VDD 脉冲以检查是否存在任何故障、如果有任何故障(通过 VS 和/或 CS VDD)、(PWM-GND)将降低、直到达到 UVLO_OFF、然后尝试重新启动以寻找要清除的故障。 如果情况不是这样、那么调试器将一直上升和下降、直到故障被清除。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的曼努埃尔

    非常感谢您的建议。 我发现辅助绕组极性连接错误的电路存在问题、目前电路可以工作、但是输出电压不是很稳定。 我认为应该需要一些时间来调整反馈网络。

    如果有任何进一步的问题,我会再次与你联系。 非常感谢您的反馈。