This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:功率传输能力有限

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1397312/tida-050063-limited-power-transfer-capability

器件型号:TIDA-050063
主题中讨论的其他器件:TPSI3052-Q1UCC27517

工具与软件:

嗨、团队:

由于 TPSI3052-Q1的功率传输能力有限、很难找到合适的电感器。 我希望具有更小的峰值电流、以便有更合适的电感器。

这会将频率增加到+200kHz。 这是使用  TPSI3052-Q1无法实现的。 是否可以使用光耦合器/数字隔离器+隔离式直流/直流转换器?

如果需要、隔离式直流/直流转换器需要满足哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    感谢您加入 E2E 并联系我们的团队! 您能否在此处分享您的设计要求(电压、电容和时间)?

    [报价 userid="610195" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1397312/tida-050063-limited-power-transfer-capability "]

    这会将频率增加到+200kHz。 这是使用  TPSI3052-Q1无法实现的。 是否可以使用光耦合器/数字隔离器+隔离式直流/直流转换器?

    如果需要、隔离式直流/直流转换器需要满足哪些要求?

    [报价]

    过去、我们建议使用反激式转换器来提供更高的功率、以代替 TPSI3052-Q1。 本文 将更深入地介绍并介绍如何使用我们发布的新计算器工具来帮助您完成设计过程。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    最大电压为1000V 电容(10mF)和时间2s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    感谢您的更新。 看起来您的系统需要5A 的平均电流、我想您原本打算使用4A 至6A 的电流阈值 了解挑战吧、我不确定如何使用 TPSI3052-Q1、看看反激式转换器。 

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    我不想使用低 电压电源为高电压电容器充电。

    还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    反激式转换器仅取代了电路中的 TPSI3052-Q1、而不是整个有源预充电电路。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    为何推荐反激式转换器、而不推荐推挽式转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    反激式转换器仅取代了电路中的 TPSI3052-Q1、而不是整个有源预充电电路。 反激式转换器应能够提供200kHz 开关频率所需的电源。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    我知道反激式转换器只取代了  TPSI3052-Q1。 我只想知道为何要推荐反激式转换器、而不是推挽式转换器?

    例如、如何计算反激式转换器可能的最大频率?

    是否也可以使用这样的隔离式直流/直流转换器: SCWN03A-12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    我不熟悉隔离式电源、需要阅读有关这些电源的更多信息。 简单来说、 反激式转换器似乎是150W 以下低功耗应用的首选

    如何计算反激式转换器的最大可能频率(例如)?

    请注意、反激式转换器或为此设计选择的任何隔离式电源都不进行开关、它实际上是栅极驱动器(UCC27517)。 隔离式电源向栅极驱动器提供可变电流(开头和结尾处最小、中间为最大)、与滞环控制的输出相加、以确定何时开关 MOSFET。

    请查看 篇文章、其中介绍了如何使用计算器工具设计有源预充电电路。 简而言之、您需要找到最大开关频率并乘以 MOSFET 总栅极电荷、以便得出电源所需的电流。

    例如、如果我选择了一个50nC 的 MOSFET、并且需要在峰值时进行200kHz 的开关、则所需的电流为50nC * 200kHz = 10 mA。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    我以前没有看到以下公式。

    IDRIVER_MAX = Qg ×FMAX   

    PDRIVER_MAX = IDRIVER_MAX × VDRIVER

    我只是想知道。 为 MOSFET 栅极充电的峰值电流是否不会 在电源线上产生影响 迟滞比较器性能的电压骤降?

    向 MOSFET 充电的峰值电流至少为1A、具体取决于施加的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    我相信这里的栅极驱动器 UCC25717可以处理 MOSFET 的峰值拉电流和灌电流、及其输入电容器将有助于减少电源线上的纹波。 选定的隔离式电源还应具有有助于减少纹波的输出电容器。 如果隔离式电源无法提供峰值开关频率下所需的平均电流、并且 MOSFET 栅极电压突降至米勒平坦区域、我认为可能会出现问题。 TPSI305x-Q1的一个优势是在输出端具有 UVLO。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师