This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010050:TIDA-010050

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393437/tida-010050-tida-010050

器件型号:TIDA-010050

工具与软件:

我们使用 TIDA-010050来创建水表监控器件。 我们将 TIDA-010050设计整合到了自己的设计中、并创建了一个监控器件。 现在我们将测试 TIDA 器件。  

测试设置:  

 TIDA-010050以及 Sensor Controller Studio 软件中的德州芯片。 水表配备了定制外壳、用于将我们的器件固定在国旗上。

我的问题如下:  

  • 我们如何根据需要对系统进行微调?  REFDAC_OFFSET 是我们需要增大还是减小以找到最佳检测点吗?  
  • 时间是否会影响检测? 似乎、如果我们在启动软件之前启动水表、就没问题、但如果软件运行20-30秒、则校准会不同、测量值和灵敏度也不同。  
  • 我们如何在系统中添加第三个线圈? 我们设计了具有三个线圈的电池板、但我们希望包含第三个线圈。 我们能否通过更改#define 来实现这一点、还是应该重写代码?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅以下答案:  

    • 我们如何根据需要对系统进行微调?  REFDAC_OFFSET 是我们需要增大还是减小以找到最佳检测点吗?  

    TI:是的、您可以调整 REFDAC_OFFSET 来找到检测的最佳点。

    • 时间是否会影响检测? 似乎、如果我们在启动软件之前启动水表、就没问题、但如果软件运行20-30秒、则校准会不同、测量值和灵敏度也不同。  

    TI:是的、校准过程应在制造过程中完成、因此您需要先启动水表、然后再获取软件。 校准程序假定水流按照初始化部分的方式运行、这意味着水流只运行一次、而事件处理程序 A 代码根据事件触发器周期性运行。

    因此、如果您首先启动该软件、校准代码将在0或非流动情况下运行、并会失败。

    • 我们如何在系统中添加第三个线圈? 我们设计了具有三个线圈的电池板、但我们希望包含第三个线圈。 我们能否通过更改#define 来实现这一点、还是应该重写代码?  

    TI:第3个线圈应该具有什么功能? 请告知、以便我们可以提出建议。

    BR

    Milen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milen:  

    我们测量了5 - 11的 REFDAC 偏移电压、它在传感中似乎有微弱的干扰、但我们可以看到所产生的影响。  我们如何使用更大的功率或所选的元件扩展传感限制范围? 有可能吗? 我们已经处在传感的边缘、我们希望有额外的1至2毫米的覆铜区以便有把握。  

    您是否尝试使用除 Gemphil 之外的其他线圈? 结果如何?  

    在您看来、哪一种更好的方法是使用诸如 gemphill 之类的外部线圈或嵌入在评估板中的4层线圈?  

    在我看来、第三个线圈可以扩展可靠性和范围。 或者、它会使状态机过于复杂吗?  

    谢谢!

    BR  
    Daniel