This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC2895D

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1402544/ucc3895-ucc2895d

器件型号:UCC3895

工具与软件:

您好

首先,非常感谢你的答复。  

关于控制模式、我想对于我的应用、我会使用电压模式控制。 这是一个高比率转换器(X30)、对于闭环调节、电压基准是输入电压。  

输入电压的变化范围为10V 至80V。 您是否认为电压模式调节适用?  

当您谈到变压器时、您是指电流互感器吗?  您是否知道与变压器串联以防止变压器饱和的直流阻断电容器值 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您为什么要进行具有宽输入范围的电压模式控制设计。  如果您要设计电压模式控制、我会使用1.8V 的 PWM 斜坡、而不是700mV。

    对于直流阻断电容器、这取决于将能量一次侧传输至二次侧的主变压器。  这与电流感应变压器无关。

    变压器的主要用途 是阻断直流电压并传递交流电压。  根据电抗(Xc)和开关频率、您可以选择一个能够产生低于初级电压5%的压降的阻断电容器(CBlocking)值。

    xC=1/(2*314*Fsw, CBlocking)

    Ic * Xc < Vinmin*0.05

    阻断电容器中的峰值电流和 RMS 电流与变压器初级侧中的电流相同。

    此致、