This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC2895D

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401910/ucc3895-ucc2895d

器件型号:UCC3895
Thread 中讨论的其他器件:UCC2895

工具与软件:

您好!  

我将 UCC2895用于 PSFB 电源转换器。  

我将其用于电压模式控制。  

在仿真中、结果是合适的、但是在实践中、反馈没有稳定性。 在开环中、我没有遇到问题。  

我的问题是、电压模式控制的接线是否正确?  

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾提到、您对该设计进行了仿真、它是有效的。  您可能希望将关键信号与实际设计进行比较、以了解其中有哪些不同之处。  这将是电压放大器输出 CS、即变压器上的输入电压。

    如果您正在设计电压模式控制、则需要将直流阻断电容器与变压器串联、以防止变压器饱和。  如果你没有这个、它可能会导致和不稳定。

    我查看了您的控制器原理图。  看起来您已针对电流模式控制进行了设置。  这是 针对带斜率补偿的电流模式控制设置的图、添加了 CS 信号。  然而、斜坡补偿为700mV、 考虑到峰值电流检测信号应小于2V、这是激进的 斜率补偿。我建议将斜率补偿降低至200mV。  您可以通过减小电阻器 R20的大小来实现该目的。

    我建议设计峰值电流模式控制与电压模式控制。  执行该操作时、您不需要将隔直电容器与变压器串联。  您还具备逐周期电流限制保护、可保护设计不受变压器饱和影响。

    另外、C30看起来也不正确。  我要移除该电容器并用短路替换它。  如果您希望对 CS 信号进行滤波、则从斜坡引脚到接地的100至220 pF 电容器将 与 R19配合使用以滤除高频噪声。

    此致、