This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:请求分享有关电流感应电路中使用的抗混叠滤波器计算的详细信息

Guru**** 2593350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401533/tida-010243-request-to-share-details-on-calculation-of-anti-aliasing-filter-used-in-current-sensing-circuit

器件型号:TIDA-010243

工具与软件:

您好!

我指的是 https://www.ti.com/lit/ug/tiduf25/tiduf25.pdf

第9页显示了 CT 检测电路、其中 R36、R40、C13、C15和 C14)充当抗混叠滤波器。

您能否根据 确定的 R36、R40、C13、C15和 C14元件值来分享设计公式?

我还有一个问题、下面显示的电路将为 ADC 生成与输入电流成正比的双极信号。 我考虑的 TI MCU 不支持双极 ADC 输入。

您能否建议将单极 ADC 输入用于类似工作的替代电路? TI MCU ADC 可以执行差分测量、但 ADC 的每个输入必须是单极的(即>= 0V)

非常感谢您提供有关上述问题的任何帮助和进一步信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    这是有关抗混叠滤波器的视频- https://www.ti.com/video/5831231183001 RC 值取决于您的采样速度和输入信号。

    您可以向电路中添加直流偏置、以便将信号提升到器件的可接受范围内。 例如、如果 ADC 输入为-1V 到1V、您可以添加1或1.5V 直流失调电压与 DAC 或其他一些电压源、以便将信号置于有效输入范围内。 我会在直流偏置信号上添加一个二极管、以添加一些保护。 该直流偏置将是系统中的另一个噪声源、会影响您的计量读数。

    此致、
    Luke