This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:如何确定广泛变化负载的 LCL 值?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403691/tida-01606-how-do-determine-lcl-values-for-a-wide-varying-load

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

我正在尝试 使用 TIDA-01606指南来设计 AFE。 但我的负载不是恒定的、可能在10KW 最大值的0-100%之间变化。 如果我设计10KW、我将获得一组 LCL 值。 但在设计5%负载的情况下、我获得了一组完全不同的 LCL 值。 我是否应该为最大负载设计 LCL 滤波器? 这些值的差异超过了一个数量级。 如果将 LCL 用于10KW 而装置仅以0.5KW 运行、将对系统产生什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    通常、您可能希望针对最坏情况...最大负载进行优化。  我想您不会想使用在5%时优化的 LCL 值并在满负载下运行它们。 TI.com 上有一个1606的 PLEC 仿真、您可以尝试该仿真以查看整个负载范围内的行为。

    开尔文