This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:DC link 电容器设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403491/tida-01606-dc-link-capacitors-design

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

我正在尝试借助 tidue53i 中提供的参考设计来进行 T 型逆变器的设计。 我正在设计其他额定功率。 我找不到直流链路电容器设计的设计指南。 您能帮助我正确设计直流链路电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您要设计什么功率级别?

    您可以通过两种方法来帮助设计直流链路电容器。

    1.分析

    2.仿真

    在我们的设计中、我们使用了 PLEC 模型来估算流入直流链路电容器的 LF 和 HF 电流。  我们还考虑了功率纹波、以确定直流链路上所需的总电容。  电解电容器支持 LF 电流、薄膜电容器支持 HF 电流。  TIDA-01606网页上提供了指向 PLEC 模型的链接。

    我们还没有走上分析之路、但也许您可以对此进行一些研究。

    注意:Wolfspeed 具有您可能想要查看的25kW T 型参考设计。

    开尔文