This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010262:TIDA-010262是否可以支持 SPE PoDL 端口*4 + RJ45 *2?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403451/tida-010262-could-tida-010262-support-spe-podl-ports-4-rj45-2

器件型号:TIDA-010262
主题中讨论的其他器件: DRA829

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TIDA-010262可以支持 SPE PoDL 端口*4 + RJ45 *1

但客户希望该设计能够支持 SPE PoDL 端口*4 + RJ45 *2。

是否有任何参考设计可以支持 SPE PoDL 端口*4 + RJ45 *2

如何修改 TIDA-010262以支持 SPE PoDL 端口*4 + RJ45 *2

谢谢

Daniel