This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21887:380A 或以上支持参考设计

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7, PMP21887, TPS536C9

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404016/pmp21887-380a-or-more-support-reference-design

器件型号:PMP21887
Thread 中讨论的其他器件: TPS536C9、TPS536C7

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找能够支持 以下条件的解决方案和参考设计。

 - Vin = 12V (典型值)、VOUT = 0.72V~0.90V、Pout = 274W、具有 PMBus 控制

您可以向我们推荐 TI 最新的最佳解决方案和参考设计吗?

谢谢你。

JH