This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00807:电流测量问题

Guru**** 2590880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404095/tida-00807-current-measurement-questions

器件型号:TIDA-00807

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户对 TIDA-00807感兴趣、并有如下问题。 请帮助查看并发表评论。 谢谢你

- EMG-GER 的 CT 传感器,特别是(https://www.emg-ger.com/index.php/en/products/sensors/sensor-for-earth-fault-type-se ),是否可以用于此设计?
-最大电流测量能力为100A。 如果他们使用 TI 的运算放大器设计、是否有可能将最大电流测量范围扩展至200A? 这一点至关重要、因为其终端客户要求接地故障跳闸电流可调节至25A、50A、100A 和200A。

此致、

挂起