This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:采用 PSpice for TI 中 UCC28950的 PSFB 转换器测试电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403849/pspice-for-ti-psfb-converter-test-circuit-using-ucc28950-in-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TIUCC28950

工具与软件:

您好!

2024年5月23日、我发布了一个名为"TINA-TI 导入 PSPICE-FOR-TI:CAN PSPICE for TI "的咨询。 TSC 原理图文件?"。  该线程已锁定。

David Larkin 响应他要 使用 TI 网页上上传的该产品的 UCC28950获得针对 PSFB 转换器的 PSPICE for TI 测试电路。

我仍然看不到它。

有人能帮忙吗?

e2e.ti.com/.../5210929

此致。

Nitish Agrawal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitish:

    该过程已启动、但未完成。 我找到了旧的工作请求并将其向前移动。 我会跟踪它、并告知它何时可用。

    David