This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:有关仿真文件的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403862/tida-01606-questions-regarding-simulation-file

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

大家好、我对 仿真文件有一些问题。  

在 PLEC 仿真中、有一个电容器 Cfdck_mid_point 将直流母线中点连接到 LCL 中的滤波电容器。 设计指南中没有此电容器。 是寄生电容吗? 在最终设计中需要它吗? 如何确定此电容的合适值?

此外、电网侧电感器是公共磁芯电感器。 是建议使用公共磁芯电感器还是仅使用3个独立的电感器? 如何确定 Lcommon 的价值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于我们即将推出的设计更新、我们计划在 我们的新设计中使用该 Cfdck_mid_point 电容器(1.5uF)。

    这是基于我们对 EMI 滤波器的仿真。   

    设计共芯扼流圈的工程师目前是 OOO、直至下月初。  当他返回到设计细节时、我会向他咨询。

    我建议您查看 SPICE 仿真来确定适当的频率响应。

    开尔文