This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01600:J5问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01600, DRV8329, ULN2003A, TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403833/tida-01600-j5-question

器件型号:TIDA-01600
主题中讨论的其他器件: DRV8329、 ULN2003A、 TPS27S100

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个关于在 TIDA-01600中使用 J5的简短问题。

J5用于断开线圈连接。 但是、它没有 MOSFET。  如何直接连接到其中一根制动导线? 如果一根导线连接到 J5、另一根制动线应放在哪里?

2. 无法找到以所需频率切换高侧和低侧 MOSFET (尤其是对于 TPS27100APWR)所需的参数。 能否像使用 DRV8329一样、根据我为高输入和低输入提供的频率确定输出频率?

谢谢。此 致、

Marvin Arcangel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您向我们提出这些问题。  

    1.请参阅设计指南(适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计)的第2.3.3节"高侧开关"、第2.3.4节"低侧开关"和第2.3.5节"缓冲器电路"、了解通过 J5中的两个引脚实现的制动线圈驱动电路的详细信息。

    2.将高侧开关 TPS27S100控制为"启用/禁用"、并 可通过 PWM 输入控制低侧开关 ULN2003A、实现负载线圈电流控制。 您可以 根据自己的偏好更改低侧 PWM 频率。

    此致、

    Jerome Shan