This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:"太多机器..."消息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401490/pspice-for-ti-too-many-machines-message

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!  

我想将 PSPICE-FOR-TI 安装到我更换的新 PC 上。 安装程序显示消息:"尝试的机器太多..."

请提供帮助。

yasunori.okutsu@roland.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasunori:

    我将提交以禁用您的旧安装、完成后将在此处发布。

    届时、您将能够在新 PC 上安装全新版本的 PSpice for TI。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    谢谢! 等待下一次回复。

    奥津靖则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作业已完成。 旧安装被禁用。 您可以免费安装全新版本的 PSpice for TI。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David

    我可以安装到两台新机器上并正常工作。

    顺便说一下、我可以自己将访问密钥移动到其他机器吗?

    或者、我们是否应请求向该论坛澄清?

    奥津靖则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会安装3个不同的 PSpice for TI。 它们可以位于不同的计算机上。 您只需重新使用访问密钥即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我需要安装第4台 PC、是否可以手动移动访问密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、不可以

    3是在 TI 注册的每个电子邮件地址的限制。 现在、如果您有另一封电子邮件并设置了 TI 帐户、它将允许您获取另一个访问密钥并安装在第四台计算机上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的支持。 我理解并喜欢 PSpice for TI。  

    再次感谢、

    奥津靖则