This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2578A:TINA-TI 仿真、用于对制造的卡进行故障排除

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3578A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405247/lm2578a-tina-ti-simulation-for-troubleshooting-manufactured-cards

器件型号:LM2578A
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI、 LM3578A

工具与软件:

您好!

我目前正在尝试在 TINA-TI 上对电路进行仿真。 该模拟将有助于排除制造出的具有电气故障的卡的故障。 我需要在仿真中复制产品的正确功能。 因此、使用与原始 BOM 相同的组件对于此仿真至关重要。 我的模拟必须与制造的卡片相同或几乎相同。

该电路使用组件 LM2578AN、但我在您的网站上无法找到该组件的任何 SPICE 仿真模型。 我没有找到一个类似的模型,我可以在不改变我的函数的其他元素的情况下在我的模拟中使用(使它无用创建函数,因为我需要模拟尽可能类似于制造的卡)。 我加入了我正在努力工作的职能部门。

我想知道您是否能够帮助我找到与 LM2578AN 非常相似的组件、该组件能够与我的仿真兼容、而不需要进行任何重大更改(我需要在 LM2578AN 周围使用相同类型的组件、但更改可能最少)。  

如果无法做到、请建议另一种解决方案。

此致、
路易斯·拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    由于这是一款较早的器件、因此看起来我们没有针对该器件的 SPICE 或 Tina-TI 模型。 还需要注意的是、随着 TI 已过渡到 PSPICE for TI、TI 正式不支持 TINA-TI 进行仿真、我们建议使用 PSPICE for TI。 尽管如此,我们可以为您的请求提供的支持可能有限。

    我确实看到了另一器件 LM3578A 与该器件相关联。 此部件似乎还有一个 Excel 计算器、可以在此处进行一些仿真: https://www.ti.com/tool/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

    您或许能够使用此计算器工具来模拟您设计的某些方面、尽管我知道您可能需要的可能有限该工具。

    谢谢!

    Joshua Austria.