This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403901/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我需要将一台计算机的 PSPICE-FOR-TI 更改为另一台计算机。 Thahks

这是旧计算机的信息

电子邮件是:guillermo.martin@luzars.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    您只需在另一台计算机上安装即可。 您最多可以安装3个不同的安装。  

    如果您尝试超过该限制、您将收到一条消息、指出它无法安装、因为已达到限制。

    如果发生这种情况、请在此处发布、要求禁用旧安装。

    您可以选择"全部"、或者如果要保留1或2个安装、只需提供要保留的计算机的名称、我们将禁用其余的安装。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David:
    是否可以禁用所有旧安装?
    我将在其中一台计算机和一台新计算机上重新安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交它。 这可能是在星期二之前完成的。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    不确定这是怎么关闭的。 无论如何、旧安装被禁用。 您可以在新计算机上安装全新版本的 PSpice for TI。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我的所有旧安装都已禁用、我可以在新计算机中安装