This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:技术问题

Guru**** 2590880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00199, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TIDA-010025, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405228/tida-010025-technical-questions

器件型号:TIDA-010025
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D、TIDA-00199、 C2000WARE、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

根据下图、我是否可以知道您使用的电机的额定值是多少?


还有一个问题:

您能否列出上面图片中提到的内容以及详细的器件型号?

您能解释一下这种设置是否采用 foc 算法进行电机控制吗?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好!

    测试的电机为三相交流感应电机(ACIM)。 事实上、任何具有适合测试所需的适当额定电压和额定电流的人都可以。  额定值的一个可能示例(仅供参考)可能为1500W、3-PH、230VAC、50Hz、7.2A、 1500转/分。

    除了电机之外、在图中还包括一台笔记本电脑(LAUNCHXL-F28379D)、一个 TIDA-00199的电源参考设计板以及 TIDA-010025和 TIDA-010025CB 这两个板。

    此设置无疑可用于实施 FOC 控制算法或其开发和调优;但低压(24V、36V 左右)平台对用户来说可能更安全、因此更适合此工作。 客户可能仍需要更多器件、 例如用于转子位置角度感应的编码器、尤其是在开发工作的早期阶段。有关更多参考、请参阅 C2000WARE (www.ti.com/.../C2000WARE)和 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK。  

    此致、

    Jerome Shan