This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:TIDA-020047 PCB 布局源文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405012/tida-020047-tida-020047-pcb-layout-source-file

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

大家好!

现在、我的客户希望将我们的 TIDA-020047 用于道路运输项目、他们需要 PCB  布局源文件。 但我只在网上找到 pdf 文件: www.ti.com.cn/.../TIDA-020047

您能否向他们提供 PCB 布局文件?

KMM: LINPOWAVE

项目: 公路 运输

TAM: 80k

非常感谢!

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件位于 CAD 目录中。