This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22343:具有辅助输出的+/-40V 反相降压/升压参考设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560, PMP22343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1398450/pmp22343--40-v-inverting-buck-boost-with-auxiliary-output-reference-design

器件型号:PMP22343
主题中讨论的其他器件:TPS54560、TPS54560B

工具与软件:

HII TI 团队、

我在设计中使用类似的原理图来转换5 +/- 40V 转换。

最初,我已经使用0-32V/2A 的直流电源,并尝试提供5V 的输入,以获得+/-40V 的输出。 一旦达到4.3V、电源将进入 CC 模式。  

此外、由于稳压直流电源的电流限值仅为2A、但 TI 提供的测试结果表明、在4.847 V 的输入电流下、输入电流高达2.585 A 且效率为80.7%、因此将直流电源替换为额定电流为3A 的其他电源...最大额定电流为5A 的其他通道... 我可以看到的是、当输入从0-5V 缓慢增加到我们达到该5V 之前、电流限制应该为高电平、电源将进入 CC

即使尝试了5V、5A 通道来提供输入、但我可以看到 IC  TPS54560发热更快、而且关断。

每个电阻器、电容器都符合上述值、IC 也很好、但无法在输出端获得+/-40V 电压。

另外、使用 DPO 探测输入值、我只能看到输入电压出现在2 (VIN)到 GND、3 (EN)到 GND... 其它任何端子上无电压。

请帮忙... 我希望我已经详尽地讲了这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要补充一点、即使没有负载、情况也保持在转至 CC 的4.3V 附近。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您需要提供的总输出功率是多少?  本设计仅支持10W 负载、因此如果+/-32V 输出需要达到2A 负载、您可能需要增大设计。 您能解释一下输出电流负载吗? 看到温度上升时、测试设置是什么?

    您是否注意到引脚8 (sw)处的开关波形? 否则、您测试的设备可能已损坏。 TPS54560B 的使能阈值为~1.2V、就电压应力而言、可以将 EN 连接到 VIN。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.输出功率远小于10W。如上所述、即使在空载情况下、输入直流电源也会立即移至 CC、  电压超过4.3V。根据数据表、高达4.3V 时、IC 将具有 UVLO 保护功能。 即使尝试使用负载8 mA、电源仍在超过4.3V 后立即移至 CC

    2.所有参数(电阻器、电容器)均符合 TI 参考原理图"PMP22343:输出端无负载时转换器输入进入 CC 保护"。 电路中的任何元件上都没有 SC。

    3.没有,负载不是2 A  

    4、基本而言,即使没有负载,或8 mA 负载仍然是一样的情况。

    5. 8 (SW)高于4.3V (在此 IC 为4.3V 之前为 ULVO 条件)时的开关波形显示了 高噪声、峰值振幅最大为2V    

    6.甚至在开环中尝试电路,通过移除 R、C 到 COMP 引脚,然后通过具有2V 振幅和频率150kHz 的函数发生器施加 PWM 脉冲,并通过占空比测试高达50-90%的占空比.. 此处的输入电压高达5.2V、但即使有占空比上限、输出电压也仅高达+/- 8V、而不是+/-40V ...如果 IC 损坏、则不应该出现这种情况。 这排除了 IC 故障案例。

    已尽可能尝试如上所述。 目前还没有解决办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    可以仔细检查所有陶瓷电容器的额定电压吗? 请使用 https://www.ti.com/tool/PMP22343上的原理图 作为参考、请注意、输入和引导电容器需要更大的额定电压。

    开环测试使用哪种负载条件? 是否有可能显示更多周期?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    是的、实际上、TI 的上述原理图仅与此原理图中的所有电容额定值完全相同。。 包括 MAG。 cap 的。

    在开环中加载其5k 欧姆(8 mA)连接在+40和 GND 端子和-40和 GND 端子之间...  

    即使具有周期重复、波形也是相同的、并且在每个开关周期中都是对称的。

    即使在开环中使用接近单位占空比且负载最小的情况下、我也无法理解输出接近40V… 最终、它应该在闭环中提供+/-40V 电压。 请帮忙。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您能向我发送一份您的设计原理图吗? 它将有助于完成调试过程。

    从正输出电压环路中移除二极管并调整反馈环路可能会有所帮助、从而有效地仅使用反相降压/升压部分。 然后我们可以稍后添加正输出。

    我想看到开环情况下的开关节点波形。 此外、当运行闭环时、您是否可以捕获 VIN、EN 和 BOOT 引脚? 只是为了确保偏置电压正常上升。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    1.设计原理图副本

    2.在开环中运行时捕获的 RT/CLK(CH3)、SW(CH2)、VIN(CH4)的 DPO 波形。 如上所示的开环中的开关节点波形。

    3.在闭环期间,直到输入电压为4.3V 时,相对于接地的 VIN 和 EN 引脚显示为4.3V...所有其他引脚,如 SW, BOOT 显示为零 正如我刚才所说的闭环中、一旦输入超过4.3V、输入就会下降、此时 VIN 和 EN 显示相同的电压、其中电压下降大约为0-1V (直线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BOOT 和 SW 引脚显示了一些峰-峰值2V 的开关噪声类型波形、就像这样... 上面显示的形状

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 

    抱歉、我给 COMP 以脉冲形式输入、应该是一个恒定电压... 仅重新验证和重新执行开环性能测试。

    如果我错了、请纠正我... 我曾尝试在 COMP 之间提供1V 的恒定电压(仅在移除相应的电阻器和电容器后才悬空)、此处的输入电源最大值为5.1V、一旦我开始将输入增加到 COMP 引脚的电压刚好接近1V、我可以再次看到输入电源的 CC 转换和输入电压下降接近1-1.5V…… 所有这一切都在开环中发生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于 IC、 即使没有到 COMP 引脚的输入、RT/CLK 也为零、即使尝试向 COMP 引脚提供输入...这两种情况  RT/CLK 都仅显示为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    在重新测试期间、以下是主板的最新更新...请考虑下面的、请忽略上面的更新

    1.在5.1V 输入下进行开环测试期间、在 COMP 引脚和 IC GND 之间直接施加大约0.7V 的电压、我可以观察到+/-41.2伏的输出电压。 这似乎是积极的结果。

    2.对于上述情况,在 RT/CLK 以 IC GND 为基准直至4.3V 时,有0V 电压,刚好在4.3V 以上,在开环情况下没有施加 COMP 引脚电压,我可以看到500mV 的恒定电压,一旦 COMP 引脚电压施加在0.7V 左右,我可以观察到下面的波形。 您能否说明一下是否正确? 但频率似乎为78kHz、但根据原理图、150kHz 应该是开关频率...

    3.另外,当我 试图看到 SW 和 VIN 之间的漏源电压作为漏源来检查 MOSFET 的 Vds 时,电源是向 CC 的,虽然我只使用了一个通道的示波器,但我不能理解它是如何短路的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    TPS54560B 的 UVLO 为4.3V、我不建议在该电压电平附近运行。 该器件数据表的第7.4.1节指出4.5V 是运行所需的最小输入电压。

    激活 UVLO 模式后、器件会经历一个启动周期。 您看到的较低频率可能是连续的软启动时间、这会以恒定的速率重新启用器件。

    输入电压为4.5V 至5.5V 时、设计启动是否正常?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    是的、正如我之前提到的、我知道这个4.3V UVLO ... 是的、正如我在最后2个评论中所说的那样、输入电压4.5-5.5V 在开环中显示+/-40V…… 请用闭环1解决问题...开环操作如上所示显示了没有短路或部件损坏的正号... 该原理图仍然未实现闭环解决方案。  

    另外、如上所示、请在开环中评论 RT/CLK 波形。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、当我 尝试看到 SW 之间的漏源电压作为源极、VIN 之间的漏源电压来检查 MOSFET 的 VDS 时、电源电压将变为 CC、虽然我只使用了一个示波器通道、但我无法理解它是如何短路的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    是的、设计在4.5V 至5.5V 的范围内启动正常。可能需要更改设计以处理更宽的输入电压范围。

    如果我们使用调谐电阻器、通常不测量 RT/CLK 引脚。 这可能是一个敏感节点、因此我不建议进行探测、可能允许噪声耦合进入示波器。

    您的示波器探头是否已隔离? 示波器的接地连接可能与输入电源相同。 您是否有差分探头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    输入范围仅为4.5-5.5V……我们的应用不需要更宽的电压范围。

    示波器不是孤立的...然而、我没有在单一示波器上测量两个不同的接地... 不使用任何类型的示波器,.. CC 条件高于4.3V、直至现在... 正如我所说的、使用同一个转换器、COMP 引脚悬空并在 COMP 引脚提供大约0.7V 的基准电压、I 可以清楚地观察到输出为+/-42.6伏特... 问题在于闭环中、IC 应在输入为5V 时提供+/-40V 电压...这在许多调试会话中仍然没有发生。 你能不能先问我一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    当您看到较大的输出电压时、负载条件是什么? 基准电压是否比负输出电压高0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在输出电压接近+/-40V……的开环上工作时、没有负载 在闭环中、即使没有负载、正如我在 START 本身中所说的、输入也会在超过4.3V 的输入下进入 CC 模式...我所提到的基准电压是在 COMP 引脚上、仅在-40V 上。 而不是 AGND。 请解决问题...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    你可以检查我在上面的线程中使用的所有概率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    问题在于控制环路/反馈。 您能解释一下 VR3在您的电路中起到了什么作用吗? 图像看起来两端都与低侧电阻器并联、且抽头悬空。 如果将其保留在电路中、您可能会迫使电路尝试调节高于40V 的输出电压。

    D2是齐纳二极管吗? 或者它与 D1和 D3相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    从开始、测试电路中不存在 VR3、仅将 VR3两端的并联电阻连接1K 欧姆。 D2是相同器件型号的齐纳二极管、TI 的43V 额定电压采用了该器件... D1和 D3是额定电压为80V 的肖特基二极管