This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:此 USB 接口适配器是否可以用作任何器件的 PMBus 主机?

Guru**** 2527430 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404480/usb-to-gpio2-can-this-usb-interface-adapter-act-like-an-pmbus-host-for-any-device

器件型号:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

尊敬的专家:  

我想问一下 USB-TO-GPIO2是否用作任何器件的 PMBus?  

(例如、充当 C2000的 PMBus 主机)、我不必获取识别器件 ID。  

仅在 PMBus 上发送和获取数据以进行调试、我们是否能够在 USB-TO-GPIO2上做到这一点?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    是的、USBtoGPIO2可以用作 PMBus 主机、但您需要具有使用 API 进行编程的经验、因为我们不提供客户脚本的实践支持

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢布里顿!  

    此致、

    Eric Chen